990-91261C-016

Mengubungkan Kabel Daya dari Lemari Baterai Modular yang Berdekatan

CATATAN: Kabel PE (0W49449), kabel DC (0W49426), serta baut dan mur yang diperlukan untuk menghubungkan kabel disertakan bersama dengan lemari baterai modular.
  1. Tetapkan BB pemutus baterai ke posisi terbuka (MATI) dan lepaskan terminal baterai dari depan modul baterai di lemari baterai modular.
  2. Lepaskan pelat di bagian depan UPS.

    Tampak Depan UPS

  3. Hubungkan kabel PE (0W49449) ke busbar PE di UPS.
  4. Hubungkan kabel DC (0W49426) ke busbar DC di UPS.
  5. Rutekan kabel PE dan kabel DC dari bagian belakang UPS ke arah depan dan ke atas di antara celah lemari baterai modular 1 dan UPS.

    Tampak Belakang UPS

  6. Rutekan kabel PE dan kabel DC ke dalam lemari baterai modular 1 dan hubungkan kabel PE dan kabel DC dalam lemari baterai modular 1.

    Tampak Depan Lemari Baterai Modular 1 dan UPS yang bersebelahan

  7. Pasangkan kembali pelat depan.
QR code for this page

Apakah ini membantu?