Collegamento dei cavi di alimentazione nel sistema ad alimentazione doppia
AVVISO |
---|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in un sistema in parallelo durante
il funzionamento in modalità bypass:
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
- Solo per sistemi di messa a terra TN-C/a 3 fili: Spostare la sbarra di collegamento dalla posizione (A) alla posizione (B) per collegare la sbarra N alla sbarra PE.
- Rimuovere le tre sbarre ponticello dell'alimentazione singola.
- Collegare i cavi di alimentazione come mostrato:
- Collegare i cavi di messa a terra (PE, Protective Earth).
- Collegare i cavi di ingresso.
- Collegare i cavi di bypass
- Collegare i cavi di uscita.
- Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari remoto: Collegare i cavi CC alle sbarre di collegamento CC.
- Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari adiacente: Vedere Collegamento dei cavi di alimentazione da un armadio delle batterie modulari adiacente.
ATTENZIONE
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiaturaControllare il fissaggio dei capicorda cavo. Se i capicorda cavo si spostano poiché i cavi vengono tirati, il bullone può allentarsi.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.