Collegamento dei cavi modbus
- Collegare i cavi Modbus agli UPS. mediante il collegamento a 2 cavi o a 4 cavi. Schermare
i cavi come mostrato.
-
Per le connessioni Modbus utilizzare esclusivamente doppini schermati. Il collegamento schermato alla messa a terra deve essere il più corto possibile (idealmente meno di 1 cm). La schermatura deve essere collegata a ciascun dispositivo.
-
Il cablaggio deve essere eseguito in conformità con i codici di cablaggio locali.
-
Per garantire un isolamento adeguato, è necessario che il percorso dei cavi di segnale sia separato da quello dei cavi di alimentazione.
-
La porta Modbus è isolata otticamente. La massa della porta Modbus non è collegata a nessun'altra massa.
-
- Se i bus sono molto lunghi e funzionano a velocità elevate, installare resistori di terminazione da 150 Ohm a ciascuna estremità di ogni bus. I bus al di sotto di 610 metri (2000 piedi) a 9600 baud o al di sotto di 305 metri (1000 piedi) a 19200 baud non dovrebbero richiedere resistenze di terminazione.
- Installare resistori di polarizzazione da 400-650 Ohm in corrispondenza o all'interno del controller di sistema; uno da D0 a terra e uno da D1 a +5 V CC.