990-91261F-018

並列システムの設置手順

1 + 1簡易並列システム

並列システム

  1. 設置の準備
  2. 耐震アンカーの取り付け(オプション)
  3. 次のいずれかを実行します。
  4. 隣接するモジュール式バッテリーキャビネットからの電源ケーブルの接続
  5. 信号ケーブルの接続
  6. モジュール式バッテリーキャビネットからの信号線の接続
  7. スイッチギアーおよび他社製の補助製品からの信号線の接続
  8. 次のいずれかを実行します。
    • 1+1簡易並列システムの場合1+1簡易並列システムのIMB信号線の接続
    • 並列システムの場合:並列システム内のすべてのUPSにおいて開の位置にある内部保守ブレーカーIMBにパドロックを取り付けます。
  9. PBUSケーブルの接続
  10. 外部通信ケーブルの接続
  11. 翻訳済み安全ラベルの製品への追加
  12. 最終設置
設置済みのUPSの移動と撤去については、UPSの撤去または新しい場所への移動を参照してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?