990-91261C-024

Conectar os cabos de energia ao sistema de alimentação dupla

AVISO
Risco de dano ao equipamento
Para assegurar o correto compartilhamento de carga na operação do bypass em um sistema paralelo:
  • Todos os cabos de bypass precisam ser do mesmo comprimento em todos os nobreaks.
  • Todos os cabos de saída precisam ser do mesmo comprimento em todos os nobreaks.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
NOTA: O nobreak está pré-configurado para o sistema de aterramento TNS. A instalação de três cabos usando barramento de ligação resultará em uma corrente de fuga maior.
  1. Apenas para sistema de aterramento com três cabos TN-C: Mova o barramento de ligação da posição (A) para a posição (B) para conectar o barramento N ao barramento PE.

    Vista traseira do nobreak

  2. Remova os três barramentos jumper de alimentação simples.

    Vista traseira do nobreak: sistema de alimentação dupla

  3. Conecte os cabos de energia conforme demonstrado:
    1. Conecte os cabo de PE.
    2. Conecte os cabos de entrada.
    3. Conecte os cabos de bypass.
    4. Conecte os cabos de saída.
    5. Para instalação com um gabinete de baterias modulares remoto: Conecte os cabos CC ao barramento CC.
    6. Para instalação com um gabinete de baterias modulares adjacente: Consulte Conectar os cabos de alimentação de um gabinete de baterias modulares adjacente.

    Vista traseira do nobreak: sistema de alimentação dupla

    CUIDADO
    Risco de dano ao equipamento
    Verifique a fixação dos terminais de cabo. Se os terminais de cabo se moverem ao puxar os cabos, o parafuso pode se soltar.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?