990-91261C-024

Conectar os cabos de alimentação de um gabinete de baterias modulares adjacente

NOTA: O cabo de PE (0W49449), os cabos CC (0W49426) e os parafusos e porcas necessários para conectar os cabos são fornecidos com o gabinete de baterias modulares.
  1. Posicione o disjuntor da bateria BB na posição aberto (OFF) e desconecte os terminais da bateria da parte frontal do gabinete de baterias modulares.
  2. Remova a placa frontal do nobreak.

    Vista frontal do nobreak

  3. Conecte o cabo de PE (0W49449) ao barramento PE no nobreak.
  4. Conecte os cabos CC (0W49426) ao barramento CC no nobreak.
  5. Passe o cabo de PE e os cabos CC da parte traseira do nobreak em direção à parte frontal e acima no vão entre o gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak.

    Vista traseira do nobreak

  6. Passe o cabo de PE e os cabos CC pelo gabinete de baterias modulares 1 e conecte o cabo de PE e os cabos CC ao gabinete de baterias modulares 1.

    Vista frontal do gabinete de baterias modulares adjacente 1 e o nobreak

  7. Reinstale a placa frontal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?