990-91261C-024

ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA SÃO IMPORTANTES – GUARDE-AS

Leia estas instruções atentamente e examine o equipamento para se familiarizar com ele antes de tentar instalá-lo, operá-lo, repará-lo ou mantê-lo. As mensagens de segurança a seguir podem aparecer neste manual ou no equipamento para avisar sobre possíveis riscos ou chamar a atenção para informações que esclarecem ou simplificam um procedimento.

Além deste símbolo de “PERIGO” ou “ATENÇÃO”, as mensagens de segurança indicam que existe um risco elétrico que resultará em lesões se as instruções não forem seguidas.

Este é o símbolo de alerta de segurança. Ele é usado para alertá-lo sobre possíveis riscos de lesões. Observe todas as mensagens de segurança com este símbolo para prevenir possíveis lesões ou morte.

PERIGO
PERIGO indica uma situação perigosa que, se não evitada, resultará em morte ou lesões graves.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
ATENÇÃO indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
CUIDADO
CUIDADO indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em lesões leves ou moderadas.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
AVISO
AVISO é usado para referir-se a práticas que não geram lesões. O símbolo de alerta de segurança não será usado com este tipo de mensagem de segurança.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Observação

O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, consertado e mantido somente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não será responsabilizada por qualquer consequência resultante do uso deste material.

Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimento relacionados à construção, instalação e operação do equipamento elétrico e recebeu treinamento de segurança para reconhecer e evitar os riscos envolvidos.

Declaração de FCC

NOTA: O equipamento foi testado e considerado de acordo com os limites para um dispositivo digital Classe A, conforme o capítulo 15 das normas da FCC. Esses limites são projetados de modo a oferecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais quando este equipamento for operado em ambientes de trabalho. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferência prejudicial às radiocomunicações. A operação deste equipamento em uma área residencial pode causar interferências prejudiciais. Nesse caso, o usuário deve arcar com os custos da correção dessa interferência.

Quaisquer mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Compatibilidade eletromagnética

AVISO
Risco de distúrbio eletromagnético
Este nobreak é da categoria de produto C2. Em um ambiente residencial, este produto pode causar interferência de rádio. Caso isso ocorra, o usuário deve tomar medidas adicionais.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Precauções de segurança

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
Todas as instruções de segurança neste documento devem ser lidas, compreendidas e seguidas.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
Leia todas as instruções no manual de instalação antes de instalar ou trabalhar com este sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não instale o sistema nobreak até que todo o processo de construção tenha terminado e a sala de instalação esteja limpa. Se forem necessárias obras adicionais na sala de instalação onde o nobreak está instalado, desligue-o e cubra-o com a embalagem de proteção na qual ele veio embalado.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
  • O produto deve ser instalado de acordo com as especificações e os requisitos definidos pela Schneider Electric. Eles dizem respeito, em especial, a proteções externas e internas (disjuntores upstream, disjuntores da bateria, cabeamento, etc.) e requisitos ambientais. Caso esses requisitos não sejam atendidos, a Schneider Electric não assumirá quaisquer responsabilidades.
  • Após completar a fiação elétrica do nobreak, não ative o sistema. A ativação inicial deve ser executada somente por pessoal qualificado pela Schneider Electric.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
O sistema nobreak deve ser instalado de acordo com as normas locais e nacionais. Instale o nobreak segundo:
  • IEC 60364 (incluindo 60364-4-41- proteção contra choque elétrico, 60364-4-42 - proteção contra efeito térmico, e 60364-4-43 - proteção contra sobrecorrentes), ou
  • NEC NFPA 70, ou
  • Canadian Electrical Code (C22.1, Parte 1)
dependendo de quais normas se aplicam a sua área local.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • Instale o sistema nobreak em um ambiente com temperatura controlada, isento de condutores contaminantes e umidade.
  • Instale o nobreak em uma superfície não inflamável, firme e nivelada (por exemplo, concreto) que possa suportar o peso do sistema.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O nobreak não foi projetado para os seguintes ambientes incomuns e, por conseguinte, não deve ser instalado neles:
  • Gases prejudiciais
  • Misturas explosivas de pó ou gases, gases corrosivos ou calor condutivo ou radiante de outras fontes
  • Umidade, pó abrasivo, vapor ou em um ambiente de umidade excessiva
  • Fungos, insetos, pestes
  • Ar com alto teor de sal ou fluido refrigerante contaminado
  • Grau de poluição maior do que dois de acordo com IEC 60664-1
  • Exposição a vibrações, choques e inclinações anormais
  • Exposição à luz solar direta, fontes de aquecimento ou campos eletromagnéticos potentes
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure ou recorte a placa de cobertura para passar cabos ou conduítes com ela instalada nem paredes próximas ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
RISCO DE ARCO VOLTAICO
Não faça modificações mecânicas no produto (incluindo a remoção de peças do gabinete, furos e cortes) que não estejam descritas no manual de instalação.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
AVISO
risco de sobreaquecimento
Respeite os requisitos de espaço em volta do sistema de nobreak e não cubra a ventilação do nobreak quando o sistema de nobreak estiver em operação.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
AVISO
risco de dano ao equipamento
Não conecte o sistema nobreak a sistemas de carga regenerativos, incluindo sistemas fotovoltaicos e unidades de aceleração.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Segurança em eletricidade

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, consertado e deve ter sua manutenção realizada somente por funcionários qualificados.
  • Utilize os equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados e siga as práticas seguras de trabalho elétrico.
  • Desligue a fonte de alimentação ao sistema nobreak antes de trabalhar com ou no interior do equipamento.
  • Antes de trabalhar no sistema nobreak, verifique a presença de tensão entre todos os terminais, incluindo o aterramento.
  • O nobreak contém uma fonte de energia interna. Poderá existir uma tensão perigosa mesmo quando essas unidades não estiverem conectadas à rede principal. Antes de instalar ou fazer a manutenção do sistema do nobreak, certifique-se de que as unidades estejam desligadas (OFF) e de que a rede principal e as baterias externas estejam desconectadas. Aguarde cinco minutos antes de abrir o nobreak para permitir a descarga dos capacitores.
  • Um dispositivo de desconexão (por exemplo, um disjuntor ou chave) deve ser instalado para possibilitar o isolamento do sistema de fontes de alimentação de acordo com regulamentos locais. Este dispositivo de desconexão deve ser visível e de fácil acesso.
  • O nobreak deve estar adequadamente ligado à terra e, devido a uma alta corrente de fuga, o condutor de aterramento deve ser conectado primeiro.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Segurança da bateria

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • Os disjuntores da bateria devem ser instalados de acordo com as especificações e os requisitos definidos pela Schneider Electric.
  • A manutenção das baterias somente deve ser realizada ou supervisionada por funcionários qualificados especializados em baterias e nas precauções necessárias que devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
  • Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.
  • Se as baterias forem descartadas em fogo, poderão explodir.
  • Não tente abrir, alterar ou perfurar as baterias. O eletrólito liberado é nocivo para a pele e os olhos. Pode ser tóxico.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com as baterias.
  • Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
  • Use ferramentas com cabos isolados.
  • Use óculos, luvas e botas de proteção.
  • Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.
  • Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.
  • Comprove se a bateria está inadvertidamente aterrada. Se aterrada inadvertidamente, remova a fonte do aterramento. O contato com qualquer parte de uma bateria ligada à terra pode causar choque elétrico. A probabilidade de choque pode diminuir se os aterramentos forem removidos durante a instalação e a manutenção (aplicável a fornecimentos remotos de equipamentos e baterias sem um circuito de fornecimento aterrado).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Ao substituir as baterias, sempre o faça com o mesmo número e tipo de baterias ou pacotes de bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
AVISO
risco de dano ao equipamento
  • Antes de instalar as baterias, aguarde o sistema estar preparado para ser ligado. O período desde a instalação da bateria até a ativação do sistema no-break não deve passar de 72 horas ou 3 dias.
  • As baterias não devem ser armazenadas por mais de seis meses devido ao requisito de recarregamento. Se o sistema nobreak permanecer desligado por um longo período, a Schneider Electric recomenda energizá-lo, ligando-o por um período de 24 horas, no mínimo, uma vez por mês. Assim, as baterias são carregadas e evitam-se danos irreversíveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Classificação ENERGY STAR


Os modelos selecionados possuem classificação ENERGY STAR®.
Para mais informações sobre seu modelo específico, visite, www.se.com.
QR code for this page

Isto foi útil?