990-91261D-028

Подключение сигнальных проводов IMB в упрощенной параллельной системе 1+1

Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых проводов, чтобы обеспечить достаточную изоляцию.
  1. Снимите модуль статического выключателя и переднюю панель с обоих ИБП.

    ИБП: вид спереди

  2. Установите вспомогательный выключатель (прилагается) на внутреннем сервисном автомате IMB на обоих ИБП.
  3. Подключите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV между двумя ИБП:
    1. Подключите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV (не входят в комплект) от клемм 21 и 22 вспомогательного выключателя во внутреннем сервисном выключателе IMB в ИБП 1 к клеммам J6614-5 и J6614-6 на плате 640-4843 в ИБП 2, как показано на рис.
    2. Подключите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV (не входят в комплект) от клемм 21 и 22 вспомогательного выключателя во внутреннем сервисном автомате IMB в ИБП 2 к клеммам J6614-5 и J6614-6 на плате 640-4843 в ИБП 1, как показано на рис.

    Упрощенная параллельная система 1+1: вид спереди

  4. Установите на место переднюю крышку и модуль статического выключателя на обоих ИБП.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?