990-91261D-028

Подключение силовых кабелей питания в системе с одиночным вводом питания

УВЕДОМЛЕНИЕ
Риск повреждения оборудования
Для обеспечения правильного распределения нагрузки в режиме байпаса в параллельной системе:
  • Все выходные кабели должны быть одинаковой длины для всех ИБП.
  • Все входные кабели должны быть одинаковой длины для всех ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
Примечание: ИБП предварительно настроен для системы заземления TNS. 3-проводная установка с использованием соединительной шины приводит к увеличению тока утечки.
  1. Только для 3-проводной системы заземления/TN-C: Переместите соединительную шину из положения (A) в положение (B), чтобы подключить шину N к шине G/PE.

    ИБП: вид сзади

  2. Подключите силовые кабели питания как показано на рис.:
    1. Подключите кабели проводника заземления оборудования/защитного заземления.
    2. Подключите входные кабели.
    3. Подключите выходные кабели.
    4. Для установки с удаленным модульным шкафом с батареями: Подключите кабели постоянного тока к шинам постоянного тока.
    5. Для установки с расположенным рядом модульным шкафом с батареями: См. Подключение силовых кабелей от расположенного рядом модульного шкафа с батареями.

    ИБП: система с одиночным вводом питания

    Внимание
    Риск повреждения оборудования
    Проверьте закрепление кабельных наконечников. Если кабельные наконечники перемещаются из-за натяжения кабелей, болт оказаться ненадежно закрепленным.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?