990-91261D-028

Окончание установки

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Батареи могут представлять опасность поражения электрическим током и током короткого замыкания. При работе с батареями необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
  • Снять часы, кольца и другие металлические предметы.
  • Использовать инструменты с изолированными ручками.
  • Надеть защитные очки, перчатки и обувь.
  • Не кладите инструменты или металлические предметы на верхнюю поверхность батареи.
  • Перед тем как подключить провода к клеммам аккумуляторной батареи или отключить провода от клемм, необходимо отсоединить зарядное устройство.
  • Проверьте, чтобы батарея не была случайно заземлена. Если батарея была случайно заземлена, отсоедините провод заземления. Контакт с любыми частями заземленной батареи может привести к поражению электрическим током. Вероятность такого поражения будет уменьшена при отсоединении проводов заземления во время установки и обслуживания (только для оборудования и удаленных источников батарейного питания, не имеющих заземленной цепи питания).
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Осторожно
риск повреждения оборудования
Перед установкой аккумуляторных батарей в систему подождите, пока система будет готова к подключению питания. Период времени между установкой батарей и включением питания ИБП не должен превышать 72 часов или 3 дней.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
  1. Снова установите заднюю панель на распределительную коробку.

    ИБП: вид сзади

  2. Установите верхнюю крышку на место:
    1. Наклоните верхнюю крышку и сдвиньте ее на ИБП сзади. Выступы в задней части верхней крышки должны входить в отверстия в задней части ИБП.
    2. Опустите верхнюю крышку вниз в передней части.

      ИБП: вид сзади

    3. Установите винты на место.
  3. Только для сейсмоустойчивого крепления: Поставьте ИБП в такое положение, чтобы задний анкерный кронштейн соединился к задним анкерным болтом.

    ИБП: вид сзади

  4. Опускайте передние и задние регулирующие ножки ИБП с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола. Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять ИБП.
    УВЕДОМЛЕНИЕ
    Риск повреждения оборудования
    Не перемещайте шкаф после выравнивания регулировочных ножек.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  5. Только для сейсмоустойчивого крепления: Установите сейсмоустойчивый передний анкерный кронштейн ИБП на полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в передней крепежной скобе составляет ø18 мм.
  6. Установите автомат защиты батарей BB в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  7. Вставьте дополнительные модули батарей (если имеются) в разъем. Заполните полки, начиная снизу.
  8. Поверните вниз ручку модуля батареи на дополнительных батарейных модулях и закрепите ее на полке с помощью входящего в комплект винта.
  9. Подключите клеммы с передней частью модулей батарей.
  10. Установите крышку батареи обратно на ИБП.
  11. Установите переднюю панель ИБП:
    1. Вставьте два выступа, расположенные в нижней части передней панели, в ИБП под углом.
    2. Снова подсоедините скобы передней панели к ИБП.
    3. Закройте переднюю панель и зафиксируйте ее двумя креплениями.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?