990-91261D-028

Процедура установки параллельных систем

Упрощенная параллельная система 1+1

Параллельная система

  1. Подготовка к установке.
  2. Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно).
  3. Выполните одно из следующих действий:
  4. Подключение силовых кабелей от расположенного рядом модульного шкафа с батареями.
  5. Подключение сигнальных проводов.
  6. Подключение сигнальных проводов от модульного шкафа с батареями.
  7. Подключение сигнальных проводов от распределительных устройств и сторонних дополнительных продуктов.
  8. Выполните одно из следующих действий:
  9. Подключение кабелей PBus.
  10. Подключение внешних коммуникационных кабелей.
  11. Добавление переведенного ярлыка с предупреждением по безопасности в продукт.
  12. Окончание установки.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?