990-91261D-028

Подключение внешних коммуникационных кабелей

  1. Подключите внешние коммуникационные кабели к портам в блоке контроллера ИБП.

    Блок контроллера: вид спереди

    1. Универсальный порт ввода-вывода для встроенной платы сетевого управления.

    2. Порт Modbus для встроенной платы сетевого управления.

    3. Сетевой порт для встроенной платы сетевого управления. Используйте экранированный сетевой кабель.

    Примечание: Убедитесь, что выполнено подключение к правильному порту, чтобы избежать проблем с сетевым соединением.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?