990-91262B-037

Modbus 线缆连接

  1. 将 Modbus 线缆连接到 UPS。使用双线或四线连接。
    • Modbus 连接必须使用屏蔽双绞线。接地屏蔽连接须越短越好(最好不超过 1 cm)。线缆屏蔽层必须连接到每台设备的 Ch Gnd 引脚上。

    • 布线应遵照当地布线规范。

    • 将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。

    • Modbus 端口应进行电位隔离,将 Com 引脚作为接地参考。

    示例:与两台 UPS 的双线连接

    示例:与两台 UPS 的四线连接

  2. 如果母线很长且数据运行速率很高,请在每条母线的两端各安装一个 150Ω 终端电阻。如果母线短于 610 米(9600 波特率)或短于 305 米(19200 波特率),则无需安装终端电阻。
本页的QR代码

这有帮助吗?