990-91262D-004

Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag

Brug det valgfrie seismiske sæt GVSOPT016 til denne procedure.

  1. Monter den bageste forankringssamling på gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i de bageste ankre er ø13 mm. Minimumskrav er 8,8-styrkeklassificeret M12-hardware.

    Set bagfra

  2. Fjern boltene, og fjern det bagerste forankringsbeslag. Gem boltene til installation af tilstødende skabe.

    Set bagfra

  3. Installer det bagerste forankringsbeslag på UPS'en med de medfølgende M8-bolte.

    UPS'en set bagfra

  4. Skub UPS'en på plads, så det bagerste forankringsbeslag griber fat i ankeret. Det forreste forankringsbeslag monteres i de sidste installationstrin.

    UPS'en set bagfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?