990-91262D-022

Voorbereiding op signaalkabels

  1. Verwijder de bovenste wartelplaten en de bovenste borstelplaten van de UPS. Deze zijn bedoeld voor de routering van signaalkabels.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Voor installatie zonder kabelgeleiding: Plaats de borstelplaten terug.
    • Voor installatie met kabelgeleiding: Boor een gat in de wartelplaten voor kabelgeleiding, installeer de kabelgeleiding en plaats de wartelplaten terug.
  3. Verwijder de aangegeven dekplaten.
  4. Leid de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels door de rechterborstelplaat/-wartelplaat.
  5. Leid de Class 2/SELV-signaalkabels door de linker- en middenborstelplaat/-wartelplaat.

    UPS zonder kabelgeleiding

    UPS met kabelgeleiding

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?