990-91262B-006

Conexión de los cables de señalización desde un armario de baterías modulares

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.
  1. Solo para armario de baterías modulares remoto:
    1. Pase los cables de Class 2/SELV y de non-Class 2/non-SELV y conéctelos al SAI como se muestra.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Pase los cables de Class 2/SELV y de non-Class 2/non-SELV y conéctelos a la placa 640-7552 del SAI.

      Vista superior del SAI

  2. Solo para armario de baterías modulares en fila: Pase los cables de señalización 0W76627 y 0W12908 y conéctelos a la placa 640-7552 del SAI.

    Vista frontal del armario de baterías modulares en fila 1 y el SAI

  3. Conecte los cables de señalización desde un armario de baterías modulares 1 al SAI:
    1. Desconecte la clavija terminal de J8007 en la placa 640-7552 del SAI.
    2. Monte la clavija terminal de J8007 en la placa 640-7572 en el último armario de baterías modulares (T).
    3. Conecte el cable de señalización de J8011 en la placa 640-7572 del armario de baterías modulares 1 a J8014 en la placa 640-7552 del SAI.
    4. Conecte el cable de señalización de J8008 en la placa 640-7572 del armario de baterías modulares 1 a J8007 en la placa 640-7552 del SAI.
    Armario de baterías modulares 2,3,4 Armario de baterías modulares 1 SAI
  4. Vuelva a colocar la placa superior en el SAI.
    1. Incline la placa superior y deslícela en el SAI desde la parte trasera. Las patillas de la parte trasera de la placa superior deben conectarse a las ranuras de la parte trasera del SAI.

      Vista posterior del SAI

    2. Empuje la placa superior en la parte frontal y vuelva a colocar los tornillos.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?