990-91262A-011

IMB-signaalikaapeleiden kytkeminen yksinkertaistettuun 1+1-rinnakkaisjärjestelmään

HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista riittävän eristyksen takaamiseksi.

Käytä valinnaista GVSOPT006-sarjaa.

  1. Irrota staattinen kytkinmoduuli.
  2. Irrota kuvassa näkyvä levy.
  3. Asenna mukana toimitettu AUX-lisäkytkin sisäiseen huoltokatkaisijaan (IMB) kummassakin UPSissa.
  4. Kytke non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit UPSien välille.

    Yksinkertaistettu 1+1-rinnakkaisjärjestelmä takaa oikealta puolelta

  5. Kiinnitä mukana toimitettu kansi oikeaan yläkulmaan.
  6. Asenna levy ja staattinen kytkinmoduuli paikoilleen.
  7. Asenna oikeanpuoleinen sivupaneeli paikalleen.
QR code for this page

Auttoiko tämä?