Lopullinen asennus
![]() |
---|
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä
on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
![]() |
---|
laitevaurion vaara
Ennen kuin asennat järjestelmän akut, odota, että järjestelmään voidaan kytkeä virta.
Akun asentamisesta UPS-järjestelmän virran kytkentään kuluva aika ei saa ylittää 72
tuntia (kolmea päivää).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
- Asenna kuvassa osoitetut kannet takaisin paikoilleen (ensin A ja sitten B). Class 2/SELV -signaalikaapelit pitää mahdollisesti irrottaa, kun asennat kansia. Kiinnitä Class 2/SELV -signaalikaapelit kansien siltoihin.
- Laske UPSin etu- ja takaosan tasausjalkoja jakoavaimella, kunnes ne ulottuvat lattiaan. Varmista vatupassin avulla, että UPS on suorassa.
- Vain maanjäristyskiinnikkeille: Kiinnitä UPSin etukiinnikkeen lattiakiinnike lattiaan. Käytä lattian tyyppiä vastaavia välineitä – etukiinnikkeen reiän läpimitta on 13 mm. Välineiden pitää olla vähintään kokoa M12 ja luokkaa 8.8.
- Aseta akkukatkaisija (BB) auki- eli OFF-asentoon.
- Työnnä akkumoduulit aukkoon. Täytä hyllyt alhaalta ylöspäin. Asenna aina koko akkusarja eli neljä akkumoduulia joka hyllylle.
- Käännä akkumoduulin kahvaa alaspäin ja kiinnitä kahva hyllyyn mukana toimitetulla ruuvilla.
- Kytke akkuliitännät akkumoduulien etuosaan.
- Asenna akkusuojus takaisin UPSiin.
- Asenna etuluukku takaisin paikalleen.
- Kiinnitä kaksi signaalikaapelia takaisin näyttöön. Kiinnitä signaalikaapelit nippusiteillä vasempaan yläkulmaan.