990-91262B-011

Signaalikaapeleiden kytkeminen modulaarisesta akkukaapista

HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
  1. Vain modulaarisissa etäakkukaapeissa:
    1. Vie Class 2/SELV -kaapelit ja non-Class 2/non-SELV- kaapelit UPSiin alla kuvatulla tavalla.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Vie Class 2/SELV -kaapelit ja non-Class 2/non-SELV- kaapelit UPSin 640-7552-korttiin.

      UPS ylhäältä

  2. Vain vierekkäisissä modulaarisissa akkukaapeissa: Vie mukana toimitetut 0W76627- ja 0W12908-signaalikaapelit UPSin 640-7552-korttiin.

    Vierekkäiset akkukaappi 1 ja UPS edestä

  3. Kytke signaalikaapelit modulaarisesta akkukaappi 1:stä UPSiin:
    1. Irrota UPSin kortin 640-7552 pääteliitin liittimestä J8007.
    2. Kiinnitä viimeisen modulaarisen akkukaapin (T) pääteliitin kortin 640-7572 liittimeen J8007.
    3. Kytke signaalikaapeli modulaarisen akkukaappi 1:n kortin 640-7572 liittimestä J8011 UPSin kortin 640-7552 liittimeen J8014.
    4. Kytke signaalikaapeli modulaarisen akkukaappi 1:n kortin 640-7572 liittimestä J8008 UPSin kortin 640-7552 liittimeen J8007.
    Modulaariset akkukaapit 2, 3, 4 Modulaarinen akkukaappi 1 UPS
  4. Asenna UPSin ylälevy takaisin paikalleen.
    1. Kallista ylälevyä ja työnnä se UPSin takaosaan. Ylälevyn takaosan liittimet pitää kiinnittää UPSin takaosan aukkoihin.

      UPS takaa

    2. Työnnä ylälevy alas edestä ja kiinnitä ruuvit takaisin paikoilleen.
QR code for this page

Auttoiko tämä?