990-91262B-012

Raccordement des câbles de signal IMB pour un système 1+1 parallèle simplifié

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation pour assurer une bonne isolation.

Utilisez le kit GVSOPT006 en option pour cette procédure.

  1. Retirez le module de commutation statique.
  2. Retirez la plaque indiquée.
  3. Installez un commutateur supplémentaire AUX (fourni) sur le disjoncteur de maintenance interne (IMB) des deux ASI.
  4. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV entre les deux ASI.

    Vue arrière droite du système 1+1 parallèle simplifié

  5. Installez le couvercle fourni dans l'angle supérieur droit.
  6. Réinstallez la plaque et le module de commutation statique.
  7. Réinstallez le panneau latéral situé sur le côté droit.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?