990-91262B-012

Raccordement des câbles d'alimentation

AVIS
Risques de dommages à l'équipement
Pour garantir un partage correct de la charge en mode bypass dans un système parallèle :
  • Tous les câbles de bypass doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Tous les câbles de sortie doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Tous les câbles d'entrée doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI (uniquement requis dans les systèmes à alimentation secteur simple).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE: L'ASI est préconfiguré pour le système de mise à la terre TNS. Une installation à 3 fils avec un jeu de barres de mise à la masse entraîne des courants de fuite plus importants.
  1. Retirez les plaques comme indiqué.
  2. Uniquement pour le système de mise à la terre TN-C/à 3 fils : Déplacez le jeu de barres de liaison de la position (A) à la position (B) pour connecter le jeu de barres N au jeu de barres G/PE.
  3. Uniquement pour les plaques percées NEMA 2 : Installation du kit GVSOPT020 en option pour les plaques percées NEMA 2 :
    1. Installez les neuf plaques percées NEMA 2 pour l'entrée/le bypass/la sortie (référence 880-5803) comme indiqué.
    2. Installez les trois plaques percées NEMA 2 pour le CC et le N (référence 880-5802) comme indiqué.
    3. Installez la plaque percée NEMA 2 pour le conducteur de mise à la terre de l'équipement/les PE (référence 880-5801) comme indiqué.
  4. Raccordez le conducteur de mise à la terre de l'équipement/les câbles PE.
  5. Raccordez les câbles d'entrée.
  6. Pour les systèmes à alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass.
  7. Raccordez les câbles de sortie.
  8. Pour l'installation avec une armoire de batterie modulaire à distance : Raccordez les câbles CC aux jeux de barres CC.
  9. Pour l'installation avec une armoire de batterie modulaire adjacente : Reportez-vous à la section Raccordement des câbles d'alimentation à partir d'une armoire batterie modulaire adjacente.
  10. Remontez les trois plaques retirées à l'étape 1.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?