990-91262B-012

Raccordement des câbles d'alimentation à partir d'une armoire batterie modulaire adjacente

Utilisez le kit d'installation 0H-220042 de l'armoire batterie modulaire pour cette procédure.

  1. Placez les disjoncteurs batterie BB en position ouverte (OFF) et débranchez les bornes de batterie de l'avant des modules de batterie préinstallés dans les armoires batterie modulaires et dans l'ASI.
  2. Raccordez le conducteur de mise à la terre de l'équipement/câble PE préinstallé de l'armoire batterie modulaire 1 au jeu de barres G/PE dans l'ASI :
  3. Installez les jeux de barres d'extension CC dans l'ASI.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire 1 et de l'ASI

  4. Raccordez les câbles CC préinstallés de l'armoire batterie modulaire 1 aux jeux de barres CC dans l'ASI.
    NOTE: Les câbles DC préinstallés vont par deux : Deux câbles pour le raccordement DC- et deux câbles pour le raccordement DC+. Assurez-vous de raccorder toutes les paires entre l'armoire batterie modulaire 1 et l'ASI.

    Vue du dessus de l'armoire batterie modulaire 1 et de l'ASI

Code QR pour cette page

Contenu utile ?