990-91262B-012

Installation de l'ancrage sismique (en option)

Utilisez le kit antisismique GVSOPT016 en option pour cette procédure.

  1. Fixez l'assemblage arrière de fixation au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans les ancrages arrière est de ø13 mm. Utilisez au minimum du matériel M12 classe 8.8.

    Vue arrière

  2. Retirez les vis et le support d'ancrage arrière. Conservez les vis pour l'installation des armoires adjacentes.

    Vue arrière

  3. Installez les supports de fixation arrière sur l'ASI avec les boulons M8 (fournis).

    Vue arrière de l'ASI

  4. Mettez l'ASI en place afin que le support d'ancrage arrière se raccorde aux ancrages arrière. Le support d'ancrage avant est installé dans les étapes finales de l'installation.

    Vue arrière de l'ASI

Code QR pour cette page

Contenu utile ?