990-91262B-012

Préparation à l'installation

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour des câbles ou des conduites quand le panneau est installé, ni à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.
  1. Débranchez les deux câbles de signal de l'écran de l'ASI et retirez la porte avant.
  2. Pour une ASI sans modules de puissance préinstallés : Installez les modules de puissance en commençant par l'étagère du bas :
    1. Retirez les vis de chaque côté de l'étagère vide du module de puissance.
    2. Faites glisser le module de puissance sur l'étagère.
    3. Remettez les vis en place de chaque côté de l'étagère.
    ATTENTION
    Charge lourde
    Les modules de puissance sont lourds et nécessitent deux personnes pour les soulever.
    • Le module de puissance de 20 kW pèse 25 kg.
    • Le module de puissance de 50 kW pèse 38 kg.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  3. Retirez le panneau des batteries.
  4. Débranchez les modules de batterie de l'avant de tous les modules de batterie préinstallés.
  5. Pour une installation avec une armoire batterie modulaire : Retirez la plaque supérieure :
    1. Retirez les vis et soulevez la plaque supérieure avant.
    2. Faites glisser la plaque supérieure vers l'avant pour la retirer. Les languettes à l'arrière de la plaque supérieure doivent être retirées des fentes à l'arrière de l'ASI.
  6. Pour l'installation avec une armoire de batterie modulaire adjacente : Retirez le panneau latéral situé sur le côté gauche et la plaque. Jetez la plaque.
  7. Pour une installation avec une armoire de bypass de maintenance ou une installation de système 1+1 parallèle simplifié : Retirez le panneau latéral situé sur le côté droit. Mettez de côté le panneau latéral droit.
  8. Retirez le boîtier de câblage à l'arrière de l'ASI.

    Vue arrière de l'ASI

  9. Retirez le panneau supérieur ou inférieur du boîtier de câblage.
  10. Percez des trous ou effectuez des perforations pour les câbles/conduites d'alimentation dans le panneau supérieur ou inférieur. Installez les conduites (non fournies), le cas échéant.
  11. Réinstallez le panneau supérieur ou inférieur sur le boîtier de câblage.
  12. Installez le boîtier de câblage sur l'ASI. Notez que le boîtier de câblage est installé en position inversée.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?