990-91262B-012

Préparation pour les câbles de signal

  1. Retirez les panneaux supérieurs et les panneaux à fentes supérieurs de l'ASI. Ceux-ci sont destinés à l'acheminement des câbles de signal.
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour une installation sans conduites : Remettez en place les panneaux à fentes.
    • Pour une installation avec des conduites : Percez un trou dans les panneaux pour les conduites, installez les conduites et remettez en place les panneaux.
  3. Retirez les panneaux comme indiqué.
  4. Acheminez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV via le panneau/panneau à fente de droite.
  5. Acheminez les câbles de signal Class 2/SELV via les panneaux/panneaux à fente de gauche et du milieu.

    ASI sans conduites

    ASI avec conduites

Code QR pour cette page

Contenu utile ?