990-91262B-012

Présentation du système parallèle

UIB Disjoncteur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur d'entrée du commutateur statique
IMB Disjoncteur de maintenance interne
UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
SIB Disjoncteur d'isolation du système
BB Disjoncteur batterie dans l'ASI pour batteries internes et dans la solution de batteries externes (le cas échéant)
MBB Disjoncteur du bypass de maintenance externe

Systèmes 1+1 parallèles simplifiés

Galaxy VS peut prendre en charge 2 ASI dans un système 1+1 parallèle simplifié pour la redondance avec un disjoncteur d'entrée de l'unité UIB partagé et un disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB.

Système 1+1 parallèle simplifié - Alimentation secteur simple

Système 1+1 parallèle simplifié - Alimentation secteur double

Systèmes parallèles avec disjoncteur d'entrée de l'unité UIB individuel et disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB

Galaxy VS peut prendre en charge jusqu'à 4 ASI en parallèle pour la capacité et jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance avec un disjoncteur d'entrée de l'unité UIB individuel et un disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB.

NOTE: Le disjoncteur de maintenance interne IMB ne peut être utilisé que dans un système parallèle 1+1 simplifié. Dans tout autre système parallèle, un disjoncteur de bypass de maintenance externe MBB doit être fourni et le disjoncteur de maintenance interne IMB* doit être cadenassé en position ouverte.

Système parallèle - Alimentation secteur simple

Système parallèle - Alimentation secteur double

Systèmes parallèles avec disjoncteur d'entrée de l'unité UIB partagé et disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB

Galaxy VS peut prendre en charge jusqu'à 4 ASI en parallèle pour la capacité et jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance avec un disjoncteur d'entrée de l'unité UIB partagé et un disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB.

NOTE: Le disjoncteur de maintenance interne IMB ne peut être utilisé que dans un système parallèle 1+1 simplifié. Dans tout autre système parallèle, un disjoncteur de bypass de maintenance externe MBB doit être fourni et le disjoncteur de maintenance interne IMB* doit être cadenassé en position ouverte.

Système parallèle - Alimentation secteur simple

Système parallèle - Alimentation secteur double

Code QR pour cette page

Contenu utile ?