990-91262A-012

Raccordement des câbles de signal d'une armoire batterie modulaire

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.
  1. Uniquement pour une armoire batterie modulaire à distance :
    1. Acheminez les câbles Class 2/SELV et les câbles non-Class 2/non-SELV dans l'ASI comme indiqué.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Acheminez les câbles Class 2/SELV et les câbles non-Class 2/non-SELV vers la carte 640-7552 dans l'ASI.

      Vue du dessus de l'ASI

  2. Uniquement pour une armoire batterie modulaire adjacente : Acheminez les câbles de signal fournis (0W76627 et 0W12908) vers la carte 640-7552 dans l'ASI.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire adjacente 1 et de l'ASI

  3. Raccordez les câbles de signal de l'armoire batterie modulaire 1 à l'ASI :
    1. Débranchez le bouchon de terminaison de J8007 de la carte 640-7552 de l'ASI.
    2. Montez le bouchon de terminaison en J8007 sur la carte 640-7572 dans la dernière armoire batterie modulaire (T).
    3. Raccordez le câble de signal de J8011 sur la carte 640-7572 dans l'armoire batterie modulaire 1 à J8014 sur la carte 640-7552 dans l'ASI.
    4. Raccordez le câble de signal de J8008 sur la carte 640-7572 dans l'armoire batterie modulaire 1 à J8007 sur la carte 640-7552 dans l'ASI.
    Armoire batterie modulaire 2,3,4 Armoire batterie modulaire 1 ASI
  4. Replacez la plaque supérieure sur l'ASI.
    1. Inclinez la plaque supérieure et glissez-la sur l'ASI par l'arrière. Les languettes à l'arrière de la plaque supérieure doivent être insérées dans les fentes à l'arrière de l'ASI.

      Vue arrière de l'ASI

    2. Poussez la plaque supérieure vers le bas à l'avant et remettez les vis en place.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?