990-91262B-005

20–50 kW mit N+1 Leistungsmodul 400/480 V
60–100 kW 400/480 V
10–25 kW mit N+1 Leistungsmodul 208 V
30–50 kW 208 V

Die neuesten Updates sind auf der Website von Schneider Electric verfügbar

6/2021

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?