990-91262B-005

Anschließen der IMB-Signalkabel beim vereinfachten 1+1-Parallelsystem

HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln, um eine ausreichende Isolation zu gewährleisten.

Verwenden Sie hierfür das optionale Kit GVSOPT006.

  1. Entfernen Sie das statische Schaltermodul.
  2. Entfernen Sie die angegebene Platte.
  3. Installieren Sie in beiden USV-Systemen einen zusätzlichen AUX-Schalter (im Lieferumfang enthalten) am internen Wartungsschalter IMB.
  4. Schließen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel zwischen den beiden USV-Systemen an:

    Ansicht des vereinfachten Parallelsystems 1 + 1 von rechts hinten

  5. Bringen Sie die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung in der rechten oberen Ecke an.
  6. Bringen Sie die Platte und das statische Umschaltmodul wieder an.
  7. Bringen Sie die rechte Seitenwand wieder an.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?