Anschließen der Leistungskabel
HINWEIS |
---|
Beschädigungsrisiko
So stellen Sie die richtige Verteilung der Last im Bypass-Bypass-Betrieb
in einem Parallelsystem sicher:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
- Entfernen Sie die angegebenen Platten.
- Nur bei TN-C-/Dreileiter-Erdungssystem: Versetzen Sie die Bonding-Brücke von Position (A) nach Position (B), um die N-Schiene mit der G-/PE-Schiene zu verbinden.
- Nur bei NEMA-2-Lochbildplatte: Installieren Sie
das optionale Kit GVSOPT020 für NEMA-2-Lochbildplatten:
- Installieren Sie die neun NEMA 2-Lochbildplatten für Eingang/Bypass/Ausgang (Teilenummer 880-5803) wie hier gezeigt
- Installieren Sie die drei NEMA 2-Lochbildplatten für DC und N (Teilenummer 880-5802) wie hier gezeigt
- Installieren Sie die NEMA 2-Lochbildplatte für den Geräte-Erdungsleiter/PE (Teilenummer 880-5801) wie hier gezeigt.
- Schließen Sie die Geräte-Erdungsleiter-/PE-Kabel an.
- Schließen Sie die Eingangskabel an.
- Bei zweifachem Netzanschluss: Schließen Sie die Bypass-Kabel an.
- Schließen Sie die Ausgangskabel an.
- Installation mit einem externen modularen Batterieschrank: Schließen Sie die DC-Kabel an den DC-Schienen an.
- Installation mit einem direkt angrenzenden modularen Batterieschrank: Siehe Anschließen der Leistungskabel aus einem direkt angrenzenden modularen Batterieschrank.
- Bringen Sie die drei in Schritt 1 entfernten Platten wieder an.