Anschließen der Signalkabel
- Schließen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel vom bauseitigen Not-Aus-Schalter gemäß einer der unten stehenden Optionen
an Platine 640-4864 Anschlussklemme J6600 in der USV an.
Der Not-Aus-Schaltkreis gilt als Class 2/SELV. Class 2/SELV-Schaltkreise müssen von primären Schaltkreisen getrennt sein. An die Not-Aus-Reihenklemme dürfen keine Stromkreise angeschlossen werden, die nicht als Stromkreise vom Typ Class 2/SELV nachgewiesen werden können.
Der Not-Aus-Eingang unterstützt 24 V-Gleichstrom.
HINWEIS: Die Standardeinstellung für die Not-Aus-Aktivierung besteht darin, den Wechselrichter auszuschalten.Wenn Sie möchten, dass bei Not-Aus-Aktivierung stattdessen die USV in den erzwungenen statischen Bypass geschaltet wird, wenden Sie sich an Schneider Electric.
- Schließen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel von den zusätzlichen Produkten an die Platine 640-4864 in der USV an. Befolgen Sie die Anweisungen in den Handbüchern der betreffenden zusätzlichen Produkte.
- Schließen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel an die Eingangskontakte und Ausgangsrelais auf der Platine 640-4864 in
der USV an.
An die Eingangskontakte dürfen keine Stromkreise angeschlossen werden, die nicht als Class 2/SELV-Stromkreise nachgewiesen werden können.
Die Eingangskontakte unterstützen 24 V-Gleichstrom, 10 mA. Alle angeschlossenen Stromkreise müssen die gleiche 0-V-Referenz haben.
Name Beschreibung Position IN _1 (Eingangskontakt 1) Konfigurierbarer Eingangskontakt 640-4864 Anschlussklemme J6616, 1-2 IN _2 (Eingangskontakt 2) Konfigurierbarer Eingangskontakt 640-4864 Anschlussklemme J6616, 3-4 IN _3 (Eingangskontakt 3) Konfigurierbarer Eingangskontakt 640-4864 Anschlussklemme J6616, 5-6 IN _4 (Eingangskontakt 4) Konfigurierbarer Eingangskontakt 640-4864 Anschlussklemme J6616, 7-8 Die Ausgangsrelais unterstützen 24 VAC/VDC 1 A. Alle externen Schaltkreise müssen mit flinken Sicherungen mit maximal 1 A gesichert sein.
Name Beschreibung Position OUT _1 (Ausgangsrelais 1) Konfigurierbares Ausgangsrelais 640-4864 Anschlussklemme J6617, 1-3 OUT _2 (Ausgangsrelais 2) Konfigurierbares Ausgangsrelais 640-4864 Anschlussklemme J6617, 4-6 OUT _3 (Ausgangsrelais 3) Konfigurierbares Ausgangsrelais 640-4864 Anschlussklemme J6617, 7-9 OUT _4 (Ausgangsrelais 4) Konfigurierbares Ausgangsrelais 640-4864 Anschlussklemme J6617, 10-12 - Schließen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel von den zusätzlichen Produkten an die Platine 640-4843 in der USV an. Befolgen Sie die Anweisungen in den Handbüchern der betreffenden zusätzlichen Produkte.