Abschließende Montageschritte
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bei Batterien besteht die Gefahr eines Stromschlags und eines hohen Kurzschlussstroms.
Halten Sie bei der Arbeit mit Batterien die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
![]() |
---|
Beschädigungsrisiko
Warten Sie, bis das System in Betrieb genommen werden soll, bevor Sie die Batterien
einsetzen. Die Zeitspanne zwischen Einsetzen der Batterien bis zur Inbetriebnahme
des USV-Systems darf 72 Stunden bzw. 3 Tage nicht überschreiten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
- Bringen Sie die angegebenen Abdeckungen (zuerst A und dann B) wieder an. Sie müssen möglicherweise die Class 2/SELV-Signalkabel trennen, während Sie die Abdeckungen anbringen. Befestigen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel der Brücken an den Abdeckungen.
- Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten an der USV mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden berühren. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die USV gerade steht.
- Nur zur erdbebensicheren Verankerung: Befestigen Sie die vordere Verankerungshalterun an der USV und am Fußboden. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen in der vorderen Verankerungshalterung beträgt ø13 mm. Mindestanforderung ist M12-Hardware der Klasse 8.8.
- Drehen Sie den Batterieschalter (BB) in die Position AUS (geöffnet).
- Schieben Sie die Batteriemodule in das Fach. Füllen Sie die Fächer von unten nach oben. Installieren Sie immer eine vollständige Batteriereihe (vier Batteriemodule) in jedem Fach.
- Drehen Sie den Griff der Batteriemodule nach unten und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube am Fach.
- Verbinden Sie die Batterieanschlüsse mit der Vorderseite der Batteriemodule.
- Bringen Sie die Batterieabdeckung an der USV wieder an.
- Bringen Sie die vordere Tür wieder an.
- Schließen Sie die beiden vom Display kommenden Signalkabel wieder an. Befestigen Sie die Signalkabel mit Kabelbindern in der linken oberen Ecke.