990-91262B-005

Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option)

Verwenden Sie hierfür das optionale Seismic Kit GVSOPT016.

  1. Montieren Sie die hintere Verankerungsbaugruppe am Boden. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen im hinteren Anker beträgt ø13 mm. Mindestanforderung ist M12-Hardware der Klasse 8.8.

    Rückansicht

  2. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie hintere Verankerungshalterung. Bewahren Sie die Schrauben für die direkt angrenzende Installation von Schränken auf.

    Rückansicht

  3. Montieren Sie die hintere Verankerungshalterung mit den mitgelieferten M8-Schrauben an der USV.

    Rückansicht der USV

  4. Schieben Sie die USV in Position, sodass die hintere Verankerungshalterung durch die hintere Verankerung festgehalten wird. Die vordere Verankerungshalterung wird in den abschließenden Montageschritten montiert.

    Rückansicht der USV

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?