Vorbereiten der Installation
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen für Kabel oder Kabelkanäle, während die Montageplatte
angebracht ist, und bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen in der Nähe der USV.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
- Trennen Sie die beiden Signalkabel vom Display an der USV und entfernen Sie die vordere Tür.
- USV ohne vorinstallierte Leistungsmodule: Installieren Sie die Leistungsmodule, wobei Sie mit dem untersten Fach beginnen:
- Entfernen Sie die Schrauben an den Seiten des leeren Fachs für das Leistungsmodul.
- Schieben Sie das Leistungsmodul in das Fach.
- Bringen Sie die Schrauben an den Seiten des Fachs wieder an.
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
- Falls Batteriemodule vorinstalliert sind, trennen Sie die Batterieanschlüsse von deren Vorderseite.
- Installation mit einem modularen Batterieschrank: Entfernen der oberen Abdeckung:
- Entfernen Sie die Schrauben und kippen Sie die Vorderseite der Deckplatte nach oben.
- Ziehen Sie die Deckplatte nach vorn, um sie zu entfernen. Führungsnasen hinten an der Deckplatte müssen aus den Schlitzen in der Rückseite der USV herausgleiten.
- Installation mit einem direkt angrenzenden modularen Batterieschrank: Entfernen Sie die linke Seitenwand und die Platte. Entsorgen Sie die Platte.
- Installation mit Wartungs-Bypass-Schrank oder vereinfachte Parallelinstallation 1 + 1: Entfernen Sie die rechte Seitenwand. Bewahren Sie die rechte Seitenwand auf.
- Entfernen Sie die Kabelbox von der Rückseite der USV.
- Entfernen Sie die obere oder untere Montageplatte von der Kabelbox.
- Bohren/stanzen Sie Löcher für Leistungskabel/Kabelkanäle in die obere oder untere Montageplatte. Installieren Sie ggf. Kabelkanäle (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Bringen Sie die obere oder untere Montageplatte wieder an der Kabelbox an.
- Bringen Sie die Kabelbox wieder an der USV an. Beachten Sie, dass die Kabelbox in umgekehrter Position angebracht wird.