990-91262B-005

Vorbereitungen zur Verlegung der Signalkabel

  1. Entfernen Sie die oberen Montageplatten und die oberen Bürstenplatten von der USV. Diese dienen zur Verlegung der Signalkabel.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Installation ohne Kabelkanäle: Bringen Sie die Bürstenplatten wieder an.
    • Installation mit Kabelkanälen: Bohren Sie ein Loch für Kabelkanäle in die Montageplatten, installieren Sie Kabelkanäle und bringen Sie die Montageplatten wieder an.
  3. Entfernen Sie die angegebenen Abdeckungen.
  4. Führen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel durch die rechte Bürsten-/Montageplatte.
  5. Führen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel durch die linke und mittlere Bürsten-/Montageplatte.

    USV-Systeme ohne Kabelkanäle

    USV-Systeme mit Kabelkanälen

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?