990-91262B-007

Διαδικασία εγκατάστασης για παράλληλα συστήματα

Απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1

Παράλληλο σύστημα

  1. Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  2. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  3. Μετατροπή σε σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής.
  4. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας.
  5. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από ένα παρακείμενο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  6. Προετοιμασία για καλώδια σήματος.
  7. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  8. Συνδέστε τα καλώδια σήματος από ένα ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  9. Σύνδεση καλωδίων σήματος από ηλεκτρικό πίνακα και βοηθητικά προϊόντα τρίτου μέρους..
  10. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  11. Σύνδεση των καλωδίων PBUS.
  12. Σύνδεση εξωτερικών καλωδίων επικοινωνίας.
  13. Σύνδεση καλωδίων Modbus.
  14. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  15. Τελική εγκατάσταση.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;