990-91262A-016

Hubungkan Kabel Sinyal IMB dalam Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya untuk memastikan isolasi yang memadai.

Gunakan kit opsional GVSOPT006 untuk prosedur ini.

  1. Lepaskan modul sakelar statis.
  2. Lepaskan pelat yang ditunjukkan.
  3. Pasangkan sakelar AUX tambahan (disediakan) pada IMB pemutus pemeliharaan internal di kedua UPS.
  4. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV di antara kedua UPS.

    Tampak Sisi Kanan Belakang Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan

  5. Pasangkan penutup yang disediakan di sudut kanan atas.
  6. Pasangkan kembali pelat dan modul sakelar statis.
  7. Pasangkan kembali panel di sisi kanan.
QR code for this page

Apakah ini membantu?