Hubungkan Kabel Daya
PEMBERITAHUAN |
---|
Risiko kerusakan alat
Untuk memastikan pembagian beban yang benar dalam operasi bypass di sistem paralel:
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
|
- Lepaskan pelat yang ditunjukkan.
- Hanya untuk sistem arde kabel TN-C/3: Pindahkan busbar pengikat dari posisi (A) ke posisi (B) untuk menghubungkan busbar N ke busbar PE.
-
Hanya untuk pelat 2 lubang NEMA: Pasangkan kit opsional GVSOPT020 untuk pelat 2 lubang NEMA:
- Pasangkan sembilan pelat 2 lubang NEMA untuk masukan/bypass/keluaran (nomor komponen 880-5803) seperti yang ditunjukkan.
- Pasangkan tiga pelat 2 lubang NEMA untuk DC dan N (nomor komponen 880-5802) seperti yang ditunjukkan.
- Pasangkan pelat 2 lubang NEMA untuk PE (nomor komponen 880-5801) seperti yang ditunjukkan.
- Hubungkan kabel PE.
- Hubungkan kabel masukan.
- Untuk sistem catu daya utama ganda: Hubungkan kabel bypass.
- Hubungkan kabel keluaran.
- Untuk pemasangan dengan lemari baterai modular jarak jauh: Hubungkan kabel DC ke busbar DC.
- Untuk pemasangan dengan lemari baterai modular yang berdekatan: Lihat Hubungkan Kabel Daya dari Lemari Baterai Modular yang Berdekatan.
-
Pasangkan kembali ketiga pelat yang dilepaskan pada langkah 1.