990-91262A-016

Memasang Penumpu Seismik (Opsional)

  1. Pasangkan rakitan penumpu belakang ke lantai. Gunakan perangkat keras yang sesuai untuk jenis lantai yang ada – diameter lubang pada penumpu bagian belakang adalah ø13 mm. Persyaratan minimal adalah perangkat keras 8.8 kelas M12.

    Tampak Belakang

  2. Lepaskan baut dan braket penumpu belakang. Simpan baut untuk pemasangan lemari yang berdekatan.

    Tampak Belakang

  3. Pasangkan braket penumpu belakang pada UPS dengan baut M8 yang disediakan.

    Tampak Belakang UPS

  4. Dorong UPS ke posisinya hingga braket penumpu belakang terhubung ke penumpu belakang. Braket penumpu depan dipasang pada langkah instalasi akhir.

    Tampak Belakang UPS

QR code for this page

Apakah ini membantu?