Hubungkan Kabel Modbus
- Hubungkan kabel Modbus ke UPS. Gunakan koneksi 2 kabel atau 4 kabel. Lindungi kabel
seperti yang ditampilkan.
-
Kabel pasangan berpilin dengan lapisan pelindung harus digunakan untuk koneksi Modbus. Koneksi pelindung ke arde harus sependek mungkin (idealnya lebih pendek dari 1 cm). Pelindung harus terhubung ke setiap perangkat.
-
Pengabelan harus dilakukan sesuai dengan kode pengabelan setempat.
-
Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya untuk memastikan isolasi yang memadai.
-
Port Modbus terisolasi secara optik. Arde dari port Modbus tidak terhubung ke arde mana pun.
-
- Pasangkan resistor terminasi 150 Ohm di setiap ujung bus jika bus sangat panjang dan dioperasikan pada tingkat kecepatan data yang tinggi. Bus di bawah 610 meter (2000 kaki) pada 9600 baud atau di bawah 305 meter (1000 kaki) pada 19200 baud seharusnya tidak memerlukan resistor terminasi.
- Pasangkan resistor bias 400–650 Ohm pada atau di dalam pengendali sistem; satu dari D0 ke arde dan satu dari D1 ke +5 VDC.