990-91262A-016

Hubungkan Kabel Sinyal dari Lemari Baterai Modular

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.
  1. Hanya untuk lemari baterai modular jarak jauh:
    1. Rutekan kabel Class 2/SELV dan kabel non-Class 2/non-SELV ke UPS seperti yang ditunjukkan.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Rutekan kabel Class 2/SELV dan kabel non-Class 2/non-SELV ke papan 640-7552 pada UPS.

      Tampak Atas UPS

  2. Hanya untuk lemari baterai modular yang berdekatan: Rutekan kabel sinyal 0W76627 dan 0W12908 yang disediakan ke papan 640-7552 pada UPS.

    Tampak Depan Lemari Baterai Modular 1 dan UPS yang bersebelahan

  3. Hubungkan kabel sinyal dari lemari baterai modular 1 ke UPS:
    1. Lepaskan penutup terminasi dari J8007 pada papan 640-7552 di UPS.
    2. Pasangkan penutup terminasi di J8007 pada papan 640-7572 pada lemari baterai modular (T) terakhir.
    3. Hubungkan kabel sinyal dari J8011 pada papan 640-7572 di lemari baterai modular 1 ke J8014 pada papan 640-7552 di UPS.
    4. Hubungkan kabel sinyal dari J8008 pada papan 640-7572 di lemari baterai modular 1 ke J8007 pada papan 640-7552 di UPS.
    Lemari Baterai Modular 2,3,4 Lemari Baterai Modular 1 UPS
  4. Pasangkan kembali pelat atas pada UPS.
    1. Miringkan pelat atas dan geser ke arah UPS dari belakang. Bagian menonjol di belakang pelat atas harus masuk ke dalam slot pada bagian belakang UPS.

      Tampak Belakang UPS

    2. Tekan pelat atas ke bawah pada bagian depan dan pasangkan kembali sekrup.
QR code for this page

Apakah ini membantu?