Installazione finale
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Le batterie possono presentare il rischio di scariche
elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano
le batterie, osservare le seguenti precauzioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
AVVERTIMENTO |
|---|
|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Prima di installare le batterie nel sistema, attendere
che questo sia pronto per essere alimentato. L'intervallo di tempo
tra l'installazione delle batterie e l'alimentazione dell'UPS non
deve superare 72 ore (3 giorni).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
- Reinstallare i coperchi indicati (prima A e poi B). Potrebbe essere necessario scollegare i cavi di segnale Class 2/SELV mentre si installano i coperchi. Fissare i Class 2/SELV cavi di segnale ai ponti sui coperchi.
- Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'UPS con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'UPS.
- Solo per l'ancoraggio antisismico: Fissare la staffa di ancoraggio anteriore sull'UPS e al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa di ancoraggio anteriore è di ø13 mm. Il requisito minimo delle parti di montaggio è: grado M12 8.8.
- Impostare l'interruttore delle batterie (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto).
- Spingere i moduli batteria negli slot. Riempire i ripiani dal basso verso l'alto. Installare sempre una stringa di batterie completa (quattro moduli batteria) su ciascun ripiano.
- Abbassare la maniglia sui moduli batteria e maniglia al ripiano con la vite fornita.
- Connettere i connettori delle batterie alla parte anteriore dei moduli batteria.
- Reinstallare il coperchio delle batterie sull'UPS.
- Reinstallare lo sportello anteriore.
- Ricollegare i due cavi di segnale dal display. Fissare i cavi di segnale con fascette per cavi nell'angolo superiore sinistro.
PERICOLO
AVVERTIMENTO