990-91262B-019

단순화된 1+1 병렬 시스템의 IMB 신호 선 연결

주의: 신호 선이 충분히 격리되도록 전원 케이블과 분리하여 배선합니다.

이 절차에는 키트 GVSOPT006(옵션)을 사용하십시오.

  1. 스태틱 스위치 모듈을 제거합니다.
  2. 표시된 플레이트를 제거합니다.
  3. 내부 유지보수 차단기 IMB의 추가 AUX 스위치(제공됨)를 두 UPS에 설치합니다.
  4. non-Class 2/non-SELV 신호 선을 두 UPS 사이에 설치합니다.

    단순화된 1+1 병렬 시스템 후면 우측 측면 모습

  5. 오른쪽 상단 모서리에 제공된 커버를 설치합니다.
  6. 플레이트와 스태틱 스위치 모듈을 다시 설치합니다.
  7. 오른쪽 패널을 다시 설치합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?