990-91262D-019

개폐 장치 및 타사 보조 제품의 신호 선 연결

주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 배선하고 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 Class 2/SELV 케이블을 분리하여 배선합니다.

타사 개폐 장치를 갖춘 단독 시스템 예

주의: IMB(내부 유지보수 차단기)*는 외부 MBB(유지보수 바이패스 차단기)가 장착된 시스템에서는 사용할 수 없으며 열린 위치에서 자물쇠를 사용해야 합니다.
  1. 개폐기 차단기 표시등의 신호 선을 UPS 상단의 보드 640-4864 단자 J6618에 연결하십시오. 외부 공급 장치를 사용하는 경우 J6618 핀 8 및 9에서 점퍼를 제거하십시오.
    주의: 차단기 표시등 회로는 Class 2/SELV로 간주됩니다. Class 2/SELV 회로는 주 전기 회로망에서 차단되어야 합니다. 회로가 Class 2/SELV로 확인되지 않은 경우 차단기 표시등 단자에 회로를 연결하지 마십시오.
  2. 개폐기 AUX 스위치의 신호 선을 UPS 상단의 보드 640-4843에 연결하십시오.
    단자 번호 기능 연결
    J6601 UOB_RED(장치 출력 차단기의 리던던트 AUX 스위치) UOB(장치 출력 차단기)의 리던던트 AUX 스위치에 연결합니다.
    J6602 SIB(시스템 격리 차단기) 병렬 시스템의 경우 SIB(시스템 격리 차단기)의 정상 열림(NO) AUX 스위치에 연결합니다. SIB에는 연결된 각 UPS에 대한 AUX 스위치가 포함되어야 합니다.
    J6609 UOB(장치 출력 차단기) UOB(장치 출력 차단기)의 정상 열림(NO) AUX 스위치에 연결합니다.
    SSIB(스태틱 스위치 입력 차단기) SSIB(스태틱 스위치 입력 차단기)의 정상 열림(NO) AUX 스위치에 연결합니다. SSIB에는 연결된 각 UPS에 대한 AUX 스위치가 포함되어야 합니다.
    J6614 UIB(장치 입력 차단기) UIB(장치 입력 차단기)의 정상 열림(NO) AUX 스위치에 연결합니다. UIB에는 연결된 각 UPS에 대한 AUX 스위치가 포함되어야 합니다.
    MBB(유지보수 바이패스 차단기) MBB(유지보수 바이패스 차단기)의 정상 닫힘(NC) AUX 스위치에 연결합니다. MBB에는 연결된 각 UPS에 대한 AUX 스위치가 포함되어야 합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.