990-91262B-019

모듈형 배터리 캐비닛으로부터 신호 선 연결

주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 배선하고 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 Class 2/SELV 케이블을 분리하여 배선합니다.
  1. 원격 모듈형 배터리 캐비닛 전용:
    1. 그림과 같이 Class 2/SELV 케이블과 non-Class 2/non-SELV 케이블을 UPS에 배선합니다.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. 그림과 같이 Class 2/SELV 케이블과 non-Class 2/non-SELV 케이블을 UPS의 보드 640-7552에 배선합니다.

      UPS 상단 모습

  2. 인접 모듈형 배터리 캐비닛 전용: 제공된 신호 선 0W76627 및 0W12908을 UPS의 보드 640-7552에 배선합니다.

    인접 모듈형 배터리 캐비닛 1 및 UPS의 전면 모습

  3. 모듈형 배터리 캐비닛 1에서 UPS로 신호 선 연결:
    1. UPS에 있는 보드 640-7552의 J8007에서 단자 플러그를 해제합니다.
    2. 마지막 모듈형 배터리 캐비닛(T)에 있는 보드 640-7572의 J8007에 단자 플러그를 연결합니다.
    3. 모듈형 배터리 캐비닛 1에 있는 보드 640-7572의 J8011에서 UPS에 있는 보드 640-7552의 J8014로 신호 선을 연결합니다.
    4. 모듈형 배터리 캐비닛 1에 있는 보드 640-7572의 J8008에서 UPS에 있는 보드 640-7552의 J8007로 신호 선을 연결합니다.
    모듈형 배터리 캐비닛 2,3,4 모듈형 배터리 캐비닛 1 UPS
  4. UPS에 상단 플레이트를 다시 설치합니다.
    1. 상단 플레이트를 기울여 뒤쪽에서 UPS 쪽으로 밉니다. 상단 플레이트 뒤쪽의 탭은 UPS 후면의 슬롯에 연결되어야 합니다.

      UPS 후면 모습

    2. 상단 플레이트를 앞쪽에서 내리고 나사를 다시 설치합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?