990-91262C-023

Installere seismisk forankring (valgfritt)

Bruk det valgfrie seismiske settet GVSOPT016 for denne prosedyren.

  1. Monter den bakre forankringssamlingen på gulvet. Bruk egnet monteringsutstyr for gulvtypen – hulldiameteren i de bakre ankrene er ø13 mm. Minimumskravet er M12-maskinvare i styrkeklasse 8,8.

    Sett bakfra

  2. Løsne boltene og fjern det bakre forankringsbeslaget. Ta vare på boltene for installasjon av tilstøtende kabinetter.

    Sett bakfra

  3. Monter det bakre forankringsbeslaget på UPSen med de medfølgende M8-boltene.

    UPS sett bakfra

  4. Skyv UPSen til riktig posisjon, slik at de bakre forankringsbeslagene er tilkoplet de bakre ankrene. Det fremre forankringsbeslaget blir montert i de endelige installasjonstrinnene.

    UPS sett bakfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?