990-91262D-025

Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
  1. Tylko dla zdalnej modułowej szafy bateryjnej
    1. Poprowadź kable Class 2/SELV i non-Class 2/non-SELV do zasilacza UPS według ilustracji.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Poprowadź kable Class 2/SELV i non-Class 2/non-SELV do panelu 640-7552 w zasilaczu UPS.

      Widok zasilacza UPS z góry

  2. Tylko dla sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej: Poprowadź dostarczone kable sygnałowe 0W76627 i 0W12908 do panelu 640-7552 w zasilaczu UPS.

    Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1 i zasilacza UPS

  3. Podłączanie kabli sygnałowych z modułowej szafy bateryjnej 1 do zasilacza UPS:
    1. Rozłącz wtyczkę terminującą od przekaźnika J8007 na płycie 640-7552 w zasilaczu UPS.
    2. Zamontuj wtyczkę zakończenia w przekaźniku J8007 na płycie 640-7572 w ostatniej modułowej szafie bateryjnej (T).
    3. Podłącz kabel sygnałowy z przekaźnika J8011 na płycie 640-7572 w modułowej szafie bateryjnej 1 do przekaźnika J8014 na płycie 640-7552 zasilacza UPS.
    4. Podłącz kabel sygnałowy z przekaźnika J8008 na płycie 640-7572 w modułowej szafie bateryjnej 1 do przekaźnika J8007 na płycie 640-7552 zasilacza UPS.
    Modułowa szafa bateryjna 2,3,4 Modułowa szafa bateryjna 1 UPS
  4. Ponownie zamontuj górną płytę na zasilaczu UPS.
    1. Przechyl górną płytę i wsuń ją na zasilacz UPS od tyłu. Wypustki z tyłu górnej płyty należy połączyć z dwoma gniazdami z tyłu zasilacza UPS.

      Widok zasilacza UPS z tyłu

    2. Wciśnij górną płytę w dół z przodu i ponownie dokręć śruby.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.