990-91262A-024

Conectar os cabos de energia

AVISO
Risco de dano ao equipamento
Para garantir o compartilhamento de carga correto na operação de bypass em um sistema paralelo:
  • Todos os cabos de bypass precisam ser do mesmo comprimento em todos os nobreaks.
  • Todos os cabos de saída precisam ser do mesmo comprimento em todos os nobreaks.
  • Todos os cabos de entrada precisam ser do mesmo comprimento em todos os nobreaks (apenas necessário em sistema de alimentação única).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
NOTA: O nobreak está pré-configurado para o sistema de aterramento TNS. A instalação de três cabos usando barramento de ligação resultará em uma corrente de fuga maior.
  1. Remova as placas indicadas.
  2. Apenas para sistema de aterramento com três cabos TN-C: Mova o barramento de ligação da posição (A) para a posição (B) para conectar o barramento N ao barramento PE.
  3. Apenas para placa com 2 furos NEMA (saída, CC+, N): Instale o kit opcional GVSOPT020 para placas com 2 furos NEMA:
    1. Instale as nove placas com 2 furos NEMA para entrada/bypass/saída (peça número 880-5803) conforme indicado.
    2. Instale as três placas com 2 furos NEMA para CC e N (peça número 880-5801) conforme indicado.
    3. Instale a placa com 2 furos NEMA para PE (peça número 880-5801) conforme indicado.
  4. Conecte os cabos de PE.
  5. Conecte os cabos de entrada.
  6. Para sistema de alimentação dupla: Conecte os cabos de bypass.
  7. Conecte os cabos de saída.
  8. Para instalação com um gabinete de baterias modulares remoto: Conecte os cabos CC ao barramento CC.
  9. Para instalação com um gabinete de baterias modulares adjacente: Consulte Conecte os cabos de alimentação de um gabinete de baterias modulares adjacente.
  10. Reinstale as três placas removidas na etapa 1.
QR code for this page

Isto foi útil?