990-91262A-024

Instalação final

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com as baterias.
  • Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
  • Use ferramentas com cabos isolados.
  • Use óculos, luvas e botas de proteção.
  • Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.
  • Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.
  • Comprove se a bateria está inadvertidamente aterrada. Se aterrada inadvertidamente, remova a fonte do aterramento. O contato com qualquer parte de uma bateria aterrada pode causar choque elétrico. A probabilidade de choque pode diminuir se os aterramentos forem removidos durante a instalação e a manutenção (aplicável a fornecimentos remotos de equipamentos e baterias sem um circuito de fornecimento aterrado).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
risco de dano ao equipamento
Antes de instalar as baterias, aguarde o sistema estar preparado para ser ligado. O período desde a instalação da bateria até a ativação do sistema nobreak não deve passar de 72 horas ou 3 dias.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Reinstale as tampas indicadas (primeiro A e depois B). Poderá ser necessário desconectar os fios de sinal Class 2/SELV ao encaixar as tampas no lugar. Fixe os fios de sinal Class 2/SELV às pontes nas tampas.
  2. Abaixe os pés niveladores dianteiros e traseiros do nobreak com uma chave inglesa até que eles se cheguem ao solo. Use um nivelador de bolha para verificar se o nobreak está nivelado.
    AVISO
    Risco de dano ao equipamento
    Não mova o gabinete após abaixar os pés de nivelamento.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  3. Somente para ancoragem sísmica: Monte o suporte de fixação frontal no nobreak e no chão. Use o hardware apropriado para o tipo de piso; o diâmetro do furo no suporte da âncora frontal é de ø18 mm. O hardware mínimo requerido é M12 de grau 8.8.
  4. Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição OFF (desligado).
  5. Empurre os módulos de bateria até seu espaço. Preencha as prateleiras de baixo para cima. Sempre instale uma sequência de bateria completa (quatro módulos de baterias) em cada prateleira.
  6. Baixe a alça do módulo de bateria e fixe-a na prateleira com o parafuso fornecido.
  7. Conecte os terminais das baterias à parte frontal dos módulos de bateria.
  8. Reinstale a tampa da bateria no nobreak.
  9. Reinstale a porta frontal.
  10. Reconecte os dois fios de sinal do mostrador. Prenda os fios de sinal com presilhas no canto superior esquerdo.
QR code for this page

Isto foi útil?