990-91262A-024

Instalar ancoragem sísmica (opcional)

  1. Instale a montagem da âncora traseira no chão. Use o hardware apropriado para o tipo de piso; o diâmetro do furo no suporte da âncora traseira é de ø13 mm. O hardware mínimo requerido é M12 de grau 8.8.

    Vista traseira

  2. Remova os parafusos e remova o suporte de fixação traseiro. Separe os parafusos para a instalação adjacente dos gabinetes.

    Vista traseira

  3. Instale o suporte de fixação traseiro no nobreak com os parafusos M8 fornecidos.

    Vista traseira do nobreak

  4. Empurre o nobreak para a posição de modo que o suporte de fixação traseiro se conecte às fixações traseiras. O suporte de fixação frontal é instalado nas etapas finais de instalação.

    Vista traseira do nobreak

QR code for this page

Isto foi útil?